This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54328:器件上的反馈电流限制

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621836/tps54328-backfeed-current-limit-on-device

器件型号:TPS54328

大家好、团队、

我有一个使用 TPS54328DDA 获取12V 输入至4V 输出的应用、 由于此设计具有大输出电容、因此在12V 输入变为0且输入端开始通过该器件的开关节点提供有源电流后、4V 输出仍保持不变。

我的问题是、在该器件损坏之前、该器件的输出到输入端的电流大小限制是多少? 该电流的安全限制是多少?

谢谢!

此致、

Saqib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saqib、

    任何具有 MOSFET 高侧开关的降压转换器都存在此类问题、具体取决于 VIN 电压如何降至 Vout 以下、在正常应用中、Vin 以有限的压摆率下降、一旦 Vout-Vin 差分高于体二极管的 Vf、HS 体二极管就会导通、 Vout 将跟踪 Vin 压降、您将看到 dv/dt 电流、即 COUT*dv/dt 流过体二极管。

    例如,Cout=220uF,Vin 下降5V/ms,然后 I-disic=220u*5V/ms=1.1A。 根据经验、如果电流低于 HS 最大开关电流限值、则考虑安全电流。

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saqib、

    根据我的理解、流经高侧体二极管的电流很小。 即使输出电容器很大、但仍会通过负载和反馈电阻器放电。 流经高侧体二极管的电流将受到电感器的限制。 电流不能突然下降。 由于输出电容器放电、随着压摆率的变化、电流将从零缓慢增加。 从我的角度来看、使用大输出电容器的问题在于软启动。 如果使用大输出电容器、则软启动过程可能会被电流限制中断。 谢谢!

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 和 Anthony、您好!

    感谢您的反馈、欢迎大家收听。 我感谢这里的迅速和彻底的答复。 这现在更有意义了。

    此致、

    Saqib Mohammad