This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:对 OTP EPROM 寄存器进行编程

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621550/bq76pl536a-q1-programming-the-otp-eprom-registers

器件型号:BQ76PL536A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536A

大家好、

是否有人可以为我提供 BQ76PL536A IC 的初始编程帮助? 我从数据表中得知、7V 脉冲将被施加到 LDOD 引脚上的时间为2-3 ms、而 EPROM 地址由计算机软件写入。 我已经了解了用于输入 COV、CUV 和温度常量的软件、它们似乎提供了必要的功能。

我的问题:需要使用什么硬件来直接对其进行编程? 评估模块似乎仅对评估模块板载芯片进行编程? 我正在研究为电动汽车的400V 电池组编程其中的16个。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须按照对每个器件的说明向 LDOD 施加7V 电压。 从本地 GND 到 LDOD 的电压为7V。 您必须使用外部 PS 应用。

    你需要的就是这些。

    大多数客户不将 UV、OV 寄存器设置为 OTP。

    它应该是您的启动例程的一部分。