This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1保护问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ76940, BQ76200, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621407/bq34z100-g1-bq34z100-g1-protection-issue

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ76940BQ76PL455ABQ76200BQ76PL536A

大家好、TI 专家、

 对于电池管理系统、我已经为16节串联电池选择了 Bq34z100。 但我不知道我应该选择~Ω 的保护 IC

我在 TI 网站上看到过 Bq76940、但其串联电池的最大数量为15; Bq76pl455a 太贵~

您能给我一些关于保护设计的建议吗?

请看您的善意回复,谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 bq76200
    www.ti.com/.../bq76200.pdf
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我仍然不知道如何~设计它
    您是说 Bq34z100+Bq76940+Bq76200? 但第16节电池又如何呢? 因为 Bq76940可以保护少于15节~

    Bq76200是一款高侧 NFET 驱动器、它可以将低侧电池保护系统实施到高侧保护系统中、因此我应该在哪种情况下使用 Bq76200?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将使用 bq34z100、您的 MCU 和 bq76200

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、我是否需要平衡 IC 来保护电池的 OCD/SCD/OV/UV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于电池平衡、我建议考虑可堆叠 bq76PL536A、因为 bq76PL455A 可能太贵。

    谢谢
    Onyx