This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061EVM-198:TPS43061EVM-198 5V 至12V -对吧?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061EVM-198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605312/tps43061evm-198-tps43061evm-198-5volts-to-12volts--right

器件型号:TPS43061EVM-198

 你好!
关于 TPS43061EVM-198:
我搜索了升压步进/升压输入电压5V 输出电压12、并从 TI 网站上获得了该建议。
在说明中、其表述为:"EVM 在6V 至12.6V (额定电压为9V)的输入电压范围内工作、并在电流为2A 时提供15V 的输出电压。"
我可以成功搜索到高达13、4 Aout 的内容。
这里有问题...
搜索结果说明了一件事、说明了另一件事。
如果我将5V 电压连接到 TPS43061EVM-198 (以及足够的电流)-它会为我提供12V 和134A 输出电流吗?
或者我是否做过某种修剪?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提出问题。 您能否澄清13.4A 值的来源? 电感器峰值电流限制应在过流事件期间防止输出电流达到13.4A。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    首先、我打开自己的 WEBENCH-design:

    webench.ti.com/.../webench5.cgi

    然后单击"Build IT"

    在弹出窗口中、我单击"Order EVM"

    请访问 https://store.ti.com/Search.aspx?k=TPS43061&pt=-1

    我单击 TPS43061EVM-198 的链接并转到它的页面。

    这就是我获得13.4 A 值的方法!

    在该页面上、显示"EVM 在6V 至12.6V (额定电压为9V)的输入电压范围内工作、在电流为2A 时提供15V 的输出电压。"

    因此、我认为这是错误的、并提出相关问题。

    如果错误-为什么网站建议使用 TPS43061EVM-198?

    另外:如果错误:-您建议什么?

    我需要  输入5V  输出12V 10A。 (可能是15个)

    谢谢!

    此致  /M-E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信链接只是说您可以订购 EVM、而不是说它适合您的应用。 如果您想要订购所有器件、则需要单击订购套件。 我希望这一切都能清除。

    谢谢、

    Garrett