This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 BQ78350-R1计算 ncr18650B 的 FCC (了解到的完全充电容量)不正确?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620735/why-bq78350-r1-calculates-fcc-learned-full-charge-capacity-incorrectly-for-ncr18650b

主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350-R1BQ78350BQSTUDIO

我将 BQ78350EVM (bq76930 AFE)与6节 Panasonic NCR18650配合使用。 配置和 测试设置如下所示

对于 ncr18650b、有多个化学文件、因此我选择了一个具有更高化学 ID (ID =2012)的文件。

将设计容量配置为3350、设计电压= 3600、EDV0 = 2500、EDV1 = 2800、EDV2 = 3125。(从数据表中获取这些值)、启用 EDV 补偿。

EMF、R0、R1、C0、C1、TC 根据 BQ78350-R1数据表中给出的值进行配置。

如需完整配置、请在附件中找到.srec 文件。

设置:

电池组+ve 和电池组-ve 端子连接到 I 充电器输出。 电池具有两个并联电芯电压端口、一个连接到 BQ76930 (BQ78350-R EVM 中的 AFE) 、另一个连接到 I 充电器的平衡端口。

I 充电器配置为充电和放电周期模式、充电电流为3A、放电电电流为1A。

启动 BQ78350 EVM 并在 bqstudio 中开始日志记录、几个周期后、我观察到已学习的容量正在下降、并且等待 EDV 为 aprox 3500。  EDV2配置为3125、因此待定 EDV 必须为3125、但为什么需要3500? 由于未正确挂起的 EDV FCC 不断下降。 固件中有一个错误。

日志文件和.srec 文件的 PFA。 (将文件扩展名从 bq78350srec.txt 更改为 bq78350srec.srec)

请帮助我找出问题。

e2e.ti.com/.../3704.bq78350srec.txt

e2e.ti.com/.../ncr18650cycle2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请按照以下链接中的说明配置监测计 CEDV 系数:

    www.ti.com/.../GPCCEDV
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Oynx、这解决了我的问题。
    现在、我将运行6s1p 的测试、但使用系数、我想进一步扩展到8s4p 等其他电池配置。
    我将保持电池工作温度范围和每节电池的电流不变。
    假设对于6s1p、以下是值(取自示例报告)
    EMF3983
    EDVC0382.
    EDVC10
    EDVR117.
    EDVR01495
    EDVT04238
    EDVTC7.

    我针对8s4p 进行以下计算
    EMF=3983*8 //EDV*(否 串联电池节数)
    EDVC0=382*4 //EDVC0*(并联电芯数)
    EDVC1=0 //记住容量保持为0
    EDVR18*(17/4) //(no.series 电池)*(EDVR1/(并联电芯数)
    EDVR08*(1495/4)//(no.series 电池)*(EDVR1/(并行电池数))
    EDVT04238//温度系数保持不变
    EDVTC7. //温度系数保持不变

    您能确认我的计算是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、
    我不确定您是否可以通过这种方式对系数进行校正。 首选方法是使用8s4p 电池组的工具完成该过程

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我想、如果我们知道正在使用的1s1p 和电池模型的系数、那么我们可以尝试计算任何电池组配置的系数。 这将节省大量时间和精力。
    另外一个可以做的事情是,如果可以获得不同电池配置(使用相同的电池)的数据,我们可以尝试查看这些系数之间是否有任何线性关系,并找到解决方案。 您是否有此类数据?

    谢谢
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很有可能。 我必须询问算法人员是否可以这样做。 我以前没有亲自这样做过。 我们没有其他电池配置的数据
    谢谢
    Onyx