This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117-Q1:RT 引脚

Guru**** 2458260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604061/lm25117-q1-rt-pin

器件型号:LM25117-Q1

请您就以下事项向我们提供建议。

请告知我们 RT 耦合电容器的最小值、最大值。

   我们在数据表 P15中仅找到了100pf 作为起点。

请告知我们 RT 同步负阈值或迟滞(如果有)。

   我们在数据表 P7中仅找到 RT 同步正阈值。

   此部件是否仅检测同步信号的上升沿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sync 引脚上的滞后电压通常为0.5V。

    我建议 SYNC 引脚上的交流耦合电容的最小值为100pF。 我会将交流耦合电容器保持在该值的一个数量级以内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    感谢你的答复。

    (1)

    如果您有更多有关迟滞的信息、请告知 我们同步上的迟滞最小值、最大值。

    (2)

    RT 交流耦合电容器

    当 我们使用耦合电容值100pF 或390pF 时、我附加了 RT 波形。

    请检查 附件并向我们提供您的意见。

    此致、

    e2e.ti.com/.../RT-waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同步是边沿触发的、宽度至少仅需100ns、需要大于3.95V 才能保证频率"锁定"。  建议处于 RT 设定编程频率的+/-10%范围内。 我会根据您提供的波形使用390pF 耦合电容来清除同步输入的3.95V 最大阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    感谢您的支持。请向我们提供更多建议。

     在耦合电容器100pF、390pF、1000pF、2200pF、0.01uF 的情况下、我们得到了 RT 波形。

    请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../8475.RT-waveform.xlsx

    (1)

    当 UVLO 为低电平时、RT 电压将超过绝对最大值。

    请告知我们 UVLO 和 RT 的建议序列。

    (2)

    如果它们使用大耦合电容、那么 RT 电压变得稳定的术语很长。

    与 大耦合电容配合使用是否会产生任何负面影响?

    (3)

    请告知我们 RT 迟滞的最小/最大值。(典型值为0.5V)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如前所述、我将使用390pF 来超过最大阈值。 如果 Absmax 负开关存在问题、可使用肖特基从 RT 到 GND 钳制负电压....(Kathode 到 RT 阳极到 GND)。

    0.5V 是典型值、我没有最大值? 但是、当关闭信号在时钟同步的输入上传递0V 时、绝不会违反触发同步...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 David 建议的更明确的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Clock_5F00_Injection.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan-San

     

    感谢你的答复。

     

    请告诉我们 RT 引脚和 UVLO 引脚的输入时序信息。

     

    如果 RT 信号在 UVLO 高电平之前、RT 高于绝对最大值(<-0.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在您的最后一张示波器照片中看到标签 UVLO (MCONT_ON)作为标题、表明器件处于关断状态时 RT 引脚上有输入信号负载的迹象。 这是可以理解的、因为振荡器部分将在器件被启用前一直关闭。 请在安装了下部肖特基二极管的情况下重新获取这些波形、我确信不会超出-0.3V 秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan-San

    感谢你的答复。

    请检查所附的 SW 波形。

    输入电压:16V

    输出电压:8.6V

    负载:0.85A

    SW 频率:320kHz

    e2e.ti.com/.../waveforms.pptx

    如果加载为 SW、则在 该文件中以红色圆圈继续打开和关闭。

    请告诉我们为什么会看到这种现象。(这种现象没有出现在空载条件下)以及如何改进这种现象。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅不稳定开关节点波形。  当同步脉冲断开连接时、此问题是否消失?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当同步脉冲断开连接时、此问题消失。
    请告诉我们这种现象出现的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您能否在 RT 引脚上公布 Vswitch 故障的波形。  请确保在 IC 引脚的 RT 和 GND 之间使用短接 GND 探针(开尔文连接)测量 RT 波形。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    感谢你的答复。

    我们从客户那里获得了附加的波形。

    请检查附件。

    此致、e2e.ti.com/.../SW_2D00_RT.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我检查了波形、RT 波形看起来会受到噪声的影响?  RT 引脚上似乎存在噪声、这会导致时钟错误触发。  同步输入的布局如何?  时钟和 GND 回路的线路应以差分方式路由到 IC?  此外、您可能还想尝试使用小电容将 RT 滤波至 GND、这可能会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    感谢你的答复。

    当 我们获得客户对您的问题的回答时、我们将发布到 E2E。

    顺便说一下、

    e2e.ti.com/.../LM25117QPSQX.xlsx

    它们在建议的基础上增加了二极管、但客户发现 RT 引脚电压超过绝对最大值  (请参阅 RT 表)

     请告知我们如何防止 超过最大绝对值

    2..它们发现 HO-SW、LO、斜坡电压高于绝对最大值 (请参阅 HO-SW_LO_RAMP 表)

     请告知我们如何防止 超过最大绝对值

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 RT 工作表上没有看到任何波形?
    关于负电压(-0.3V)、这是在哪里测量的? 需要位于引脚上、并连接短接地探针和开尔文。
    关于斜坡电压、您能否提供原理图?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RT.xlsx

    David - San

    感谢你的答复。

    1.RT 波形:已连接

    您提到"您可能还想尝试使用小电容将 RT 滤波至 GND、这可能会有所帮助?" 在上一条注释中。

    如果 您有建议使用小上限值范围的信息,请告知我们。

    2.斜坡电压:当我从客户处获得电路信息时,我们会将其发送给您。

    RT 噪声源可能是 SW 振铃、如果是、它们认为 RGH/RGL 值变化 可能有效。

    如果 您有 RGH/RGL 值可接受范围的信息、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您可能希望在 RT 引脚上尝试从 RT 到 GND 的47pF 电容、以查看不稳定性是否消失?

     

    如果您认为问题是由 VSW 振铃引起的、那么我建议使用~5欧姆左右的顶部栅极电阻器。  我不建议在低侧放置一个 Rgate。

     

    您可能还需要在低侧 MOSFET 上放置一个 RC 缓冲器。  建议 为1 Ω 和100pF。

     

    希望这对您有所帮助?

     

    此致、

     

    David Baba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    关于斜坡电压、我将其 原理图添加到这里、并向我们提供您的意见。

    e2e.ti.com/.../Circuit.xlsx

    请检查附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kura San、您好!

    我检查了您的原理图、我看到您有一个输入滤波器。 如果输入电感器的 ESR<0.1欧姆、则需要对其进行阻尼以避免不稳定性。 您可以通过将电容器与现有 Cin 并联来抑制滤波器。 确保该电容器的大小为~5 x 或更大、大于电流中的 Cin、确保其 ESR 为~0.5至1 Ω。 您可以尝试此操作并查看问题是否解决?


    重新查找斜坡电路、您是否可以将斜坡增加至~100k。


    希望这对您有所帮助?

    此致、

    David Baba。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    非常感谢您 的建议。

    他们修改了 RT 引脚周围的输入电路。

    耦合电容器:0.022 μ F

    RT 电容器:82pF

    SW 波形变得很好。

    但它们仍然存在 启动时 RT 引脚电压超过-0.3V (绝对最大值)的问题。

    我将其 RT 电路和波形添加到了一起。请给我们提供您的意见、并 告诉我们如何改进此波形。

    此致、e2e.ti.com/.../RT-circuit-and-waveform.xlsx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Kura、

    您能确认他们使用的是什么二极管吗? 二极管是否也靠近 RT 和 GND 引脚? 它们是否测量二极管/引脚上的电压? 谢谢。

    此致、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    为1SS357。

    它们测量 RT 和 DCDC_GND 上的电压。

    我们将询问 二极管和 RT 之间的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David - San

    我们获得了其他信息。
    RT 和二极管阴极之间的距离为3mm (双层板)
    AGND 和二极管阳极之间的距离为9.5mm。
    PGND 和二极管阳极之间的距离为9mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Kura、



    距离似乎很远。 您是否可以让它们替换引脚旁边的二极管并重新测量?

    测量时、需要将示波器探针连接到"开尔文"。 这意味着极短的接地引线。 请在示波器探头的套管上使用弹簧夹。



    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davis - San

    感谢你的答复。

    客户可以 更换引脚旁边的二极管并重新测量。  附加的波形。

    二极管阴极到 RT 引脚的距离:大约1mm

    二极管阳极到 GND 引脚的距离:约2mm

    已发现改进、但启动时 RT 引脚电压仍超过-0.3V (绝对最大值)。

    请向我们提供您的建议和任何意见。

    e2e.ti.com/.../RT-circuit-and-waveform20170831.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kura San、您好!

    我认为没有问题;如果引脚放置的肖特基二极管在启动期间不导通、我认为内部 P-N 寄生结也不会导通。 我不确定测量结果是否真实? 如果肖特基二极管的阳极上有负1V 电压、二极管应该导通? 此外、PCB 和器件引脚上会有电感、请让它们重新检查引脚上的测量。 此外、客户在电路板布局时还应通过器件引脚放置二极管。

    希望这对您有所帮助?

    David。