This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:使用可拆卸电池启动自举

Guru**** 2554370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621105/bq28z610-bootstrap-startup-with-removable-battery

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

我正在使用 BQ28Z610芯片进行设计、该产品采用可更换电池。 问题在于当用户取出并更换电池时、BQ28Z610会在关闭状态下启动。 然后、在电池实际连接到系统之前、用户必须连接一条 USB 电缆(为 BQ28Z610电路的输出提供电压的外部电源)来引导 BQ28Z610芯片。 这是一种糟糕的用户体验。

我需要一种解决方案、以便在不首先连接外部电源的情况下连接电池时使 BQ28Z610输出变为活动状态。 芯片中是否有一个能够实现此目的的寄存器? 或任何建议的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、  

    bq28z610是一款电池组侧电量监测计、不可用作能够交换电池的系统侧电量监测计。

    对于支持多达2s 的系统侧电量监测计、您需要考虑 bq34z100-G1。 不过、该监测计没有内置的用于驱动充电和放电 FET 以提供保护的安全功能。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 如果由于设计状态而需要继续使用此芯片、是否存在使电源开关打开旁路 FET 的任何问题、该旁路 FET 会立即为输出供电并引导 BQ28Z610进入导通状态? 它似乎可以在原型中工作、但 BQ28Z610没有有关其导通前电压需要达到多接近或导通可能需要多长时间的规格。

    或者、是否有其他原因导致继续使用此芯片是不好的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这样做的问题是、如果在您绕过 FET 的瞬间出现安全情况、则不会对电池提供任何保护。 如果你能忍受那就好了。 EVM 的设计方式是采用该开关、因为评估器件的用户可能没有充电器或电源来唤醒监测计。 电池组引脚上的电压需要达到2.2V 才能使芯片导通。 时间小于1s。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以将设计发送给 TI、以便对此芯片的实现进行一般性审查?