This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:添加了欠温行为说明

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621821/bq40z50-r1-under-temperature-behavior-clarification

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2

大家好-  

我使用 TS1和 TS2热敏电阻来报告电池温度并配置为报告最大温度。 (未使用 TS3和 TS4、并按照数据表中的建议连接到 VSS)。  

设置

配置

温度模式

0

十六进制

设置

配置

DA 配置

15.

十六进制

 

我们了解过热保护、报告 TS1/TS2的最大工作正常。 它将根据最多两个条件来检测过热情况。

但对于欠温情况、它是否仍会看到检测欠温情况所需的最大 TS1和 TS2?  它是否会报告最大值或最小值?

我们希望在过热和欠温检测两种热敏电阻中拥有最差的热敏电阻。

您对此用例有什么建议吗?  

BQ40Z50-R2的这种行为是否相同?  

谢谢、
Jake

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    我相信它会在超过阈值设置后进行检查。 因此、通过它可以设置相应的寄存器。 我不相信它会在过热或欠温下使用最大值或最小值

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否同意、先超过上限的热敏电阻是最热的热敏电阻、先超过上限的是最冷的热敏电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦一个位通过、它就会触发相应的安全状态位。 每个热敏电阻的温度都有报告它们的寄存器
    谢谢
    Onyx