This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2954:关断电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621557/lp2954-shutdown-current

器件型号:LP2954

大家好、

我的客户考虑使用 LP2954IM (SOIC 封装)。
数据表显示关断电流几乎与电源电流相同(IL=1mA)。
是拼写错误吗?

关断电流


-电源电流(IL=1mA)


我认为关断电流小于电源电流(IL=1mA)、因此希望在情况下进行确认。

此致、
Yaita/日本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    在检查数据表后、很遗憾、该器件可调节版本的关断引脚不会完全关断内部电路、当关断引脚为低电平时、该器件仍会消耗一定数量的电流。 数据表正确。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您的支持。
    不过、我了解关断电流(典型值105uA)为何大于电源电流(典型值90uA)?
     
    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    我理解您的顾虑。 我同意关断电流通常应低得多。 该器件始发于1999年。 我要跟踪的信息非常有限。 我检查了数据表上的先前版本并确认数据表正确、但我也不知道原因。

    此致、
    Jason