This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:关于 R2电阻值

Guru**** 2588775 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621217/lp8861-q1-about-r2-resistance-value

器件型号:LP8861-Q1

大家好、团队、

请告诉我130kΩ 推荐 R2。
如果可能、我想更改 R2的电阻值。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您查询 LP8861-Q1。 此主题已被一位工程师签名、他将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据仿真结果确定130k Ω、以获得足够的升压稳定性。

    如果您需要使用低于100kohm 的电阻器值、则需要为 FB 电阻器使用 T 形(3个电阻器)结构。

    FB 引脚和 R1/R2中点之间的上电阻器(R1)、下电阻器(R2)和电阻器(R3)。

    例如、R1 = 90kohm、R2 = 10kohm、R3 = 50kOhm 将导致 Vout max = 35V、Vout min = 12.4V (可能的最低调整电压)。

    如果您让我知道您的 Vout 目标、我可以推荐正确的电阻器值。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung-San、

    1)使用100k Ω 或更低电阻时、有什么问题?

    2)当 T 形结构时,会进行什么类型的计算?

    3)请告诉我以下条件下的建议电阻值。
        -最大 LED 灯串电压:20.4V
        -可选电阻值:
            10K、15K、20K、27K、33K、47k、62K、100K、105K、120K、180K、240K、270k、300K、332K、360K、374K、470K、680K
        -目标 Vmax_boost:
                a)目标-1 ->接近30V
             b) TARGET-2 ->接近27V

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    低于100kohm 的电阻器值可用于解决电阻器的可靠性问题、而 T 形是支持足够宽的自适应电压范围所必需的。

    FB 引脚有一个灌电流、用于检测 FB 电阻器值并确定 VBOOST 电平、计算基于此。 对于 2个电阻器结构、使用低于100kohm 的电阻器、Vboost 控制范围太窄、因此需要 T 形。

    如果最大 Vboost 27V、R1 = 120k Ω、R2 = 15k Ω、R3 = 33k Ω、则最大值为27.1V、最小值为11.1V

    如果 Vboost 最大值为30V、R1 = 105k Ω、R2 = 10k Ω、R3 = 27k Ω、则最大值为30V、最小值为14.1V

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事需要确保。 如果 Vin_max > Vout_min、则 Vout 电平不会由 FB 电阻器调节、而只是遵循 Vin 电平、当 Vin-max Vout > 6V 时、Vout OVP 可能会触发。 设置 FB 电阻器值时、VIN 应始终低于 Vout 电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung-San、

    感谢您的详细解释。

    >如果最大 Vboost 27V、R1 = 120k Ω、R2 = 15k Ω、R3 = 33k Ω、则最大值为27.1V、最小值为11.1V
    >如果 Vboost 最大值为30V,R1 = 105k Ω,R2 = 10k Ω,R3 = 27k Ω,则最大值为30V,最小值为14.1V

    请告诉我上面的公式。 当我想更改为另一个目标电压时、请使用此选项。

    并且、它是最大 LED 灯串电压(20.4V)>最小电压(11.1V、14.1V)。
    LED 是否始终亮起? 以下哪一项是指?
    a) Vmax_boost=max 至 min 电压
    b) Vmax_boost =最大电压、Vmin_boost =最小电压

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    T 形的公式 如下所示。

    VOUT_max =(VFB_max*/(R2*1000)+38.381*0.000001+1.211/(85*35*1000))*(R1*1000)+VFB_max

    其中,VFB_max =(38.381*0.000001+1.211/(85*35*1000))*R3*1000+1.211,R 单位=千欧

    VOUT_MIN =(VFB_MIN*/(R2*1000)+0*0.000001+1.211/(85*35*1000))*(R1*1000)+VFB_MIN

    其中,VFB_min =(0*0.000001+1.211/(85*35*1000)*R3*1000+1.211,R 单位=千欧

    VBOOST_max 表示升压支持的最大可能电压、VBOOST_min 表示升压支持的最小可能电压。

    例如、如果 VBOOST_max = 35V 且 VBOOST_MIN = 10V、则该升压设置将通过调整后的升压操作支持9V (~3个 LED)至34V (9~10LED 串联)的 LED 总电压-升压将针对调整后的升压所需的 LED 电压自动调整。

    希望这对您有所帮助、