This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM46002:LM46002设计上的 Webench 报告错误

Guru**** 2367800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620656/webench-tools-lm46002-webench-reporting-error-on-lm46002-design

器件型号:LM46002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已经尝试使用 LM46002和以下器件设计降压转换器

VIN = 21V 至42VDC

VOUT = 13.8V、Iout = 1A

Webench 给我一个错误、说明设计不稳定、没有完成设计。 我在2015年3月进行了同样的设计、当时还不错。 您能不能研究一下这个问题、并告诉我发生这种情况的原因。 通过电子邮件联系我、我将向我发送有关3月份完成的设计的报告。 设计编号1220094/199。

客户向我报告了此问题。

谢谢、

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其发送给 Webench 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Faizul、

    此帖子将会离线、WEBENCH 团队将很快与您联系。

    此致、

    弗洛拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、

    此问题现已修复。 这些更改将在星期五之前反映在 TI.com 上。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    Faizul Bacchus