This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:SOC 突然下降

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602666/bq40z60-sudden-drop-in-soc

器件型号:BQ40Z60

基于 bq40z60的设计中的 SOC 突然下降、采用3s3p LG ICR18650 B4。

它在无负载的情况下降至0%(我不确定它是否为空载、因为我在系统未运行时未进行记录)

系统充电速度非常慢。

在插入和拔下电池后、它似乎以正常速率恢复充电。

我可以让其他人查看我的设置文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的 LG ICR18650 B4的化学 ID 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电池的化学 ID 260出现。
    谢谢
    Onyx