This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找最佳器件

Guru**** 2533550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28740, UCC28911, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606480/i-am-looking-for-best-device

主题中讨论的其他器件:UCC28910UCC28740UCC28911UCC28C43

尊敬的所有人:

我正在寻找符合以下规格的最佳器件。
输入:DC24V 及有关 DC141V (AC100V )
输出:DC3.3V/450mA、DC15V/10mA、DC-15V/10mA、DC24V/30mA
隔离:我认为反激式。
我检查了 UCC28910 (初级侧反馈)、但该器件是否没有问题?

您是否有此器件或其他器件的参考原理图符合此规格?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您所指的是什么问题。 UCC28910是此应用的理想选择、如果您希望使用光耦合反馈解决方案、则可以选择 UCC28740。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您有采样电路吗?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、
    下面的原理图显示了部署在多路输出反激式中的 IC。
    对于 UCC28910、24V 直流可能有点低、UCC28911可能工作得更好一些。

    UCC28740的最小导通电压为23V、因此如果您的24V 可能低于该电压、则此 IC 可能不适用。

    另一个不错的选择是 UCC28c4x (例如 UCC28c43)。

    www.ti.com/.../tidrd34.pdf

    www.ti.com/.../tidriy6.pdf

    www.ti.com/.../tidrik2.pdf

    www.ti.com/.../slurap1.pdf

    希望这对您有所帮助
    谢谢
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bill
    UCC28911在后续设计中无法正常工作。
    变压器;
    电感:700uH
    匝数比(24V 输出):2.69:1
    匝数比(12V 输出):5.38:1
    匝数比(3.3V 输出):17.5:1
    UCC28911在36V (而非24V)输入电压下工作。

    我们的客户测量了每个输出点。
    12V 和24V 设置每个1mA 负载和 chane 3.3V 负载。
    结果:
    0mA:3.46V 12.17V 24.74V
    50mA:3.44V 15.00V 30.45V
    100mA:3.39V 16.33V 33.17V
    150mA:3.32V 17.09V 34.72V

    为什么不能在24V 电压下工作?
    为什么输出电压不稳定?

    此致、
    PAN-M