This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:建议使用带锂离子电池的12V-12V 直流/直流 UPS

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621593/bq24133-recommendation-for-12v-12v-dc-dc-ups-with-li-ion-batteries

器件型号:BQ24133

查找有关具有2节锂离子电池的12V-12V 直流/直流 UPS 的建议。
输出电流为1-2A。

我已经了解了 BQ24133。 只是想检查它是否正确以及是否有更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    您能更详细地解释一下此电池充电器的应用吗?

    对于您的应用、您希望直流/直流转换器的输出与使用2节电池的输入相同? 这将需要输入降压至2节锂离子电池、然后再次将电池电压升至12V、这样一来、如果输入端出现任何瞬态、则不会反映在输出端、 由于升压转换器是与充电器分开的系统(无论输入电压或电池电压如何、输出始终为12V)。 升压转换器的输入必须与电池电压连接在同一个网络上。

    在任何情况下、如果您希望从12V 输入降压为2节电池充电、那么 bq24133是2A 充电的理想选择。

    输入电压变化了多少? 由于这是一个降压转换器、输入电压不应低于~8.8V、以在占空比约为95%时保持良好的裕度(降压转换器的最大电池电压输出为8.4V)。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一款用于12V Pico 投影仪的 UPS。 我将在器件中输入交流适配器并向器件提供输出。 如果出现电源故障、设备中的电池应能够为投影仪提供12V 电压。

    我是否需要在 BQ24133中添加8.4V 至12V 升压转换器?
    如果这是一个愚蠢的问题、我很抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    葡萄园

    是的、您需要向电池添加升压转换器、最好将其放置在 SRP 处、以便仍可调节充电电流(数据表第29页的图22)。 如果效率不是问题、您可以将系统直接连接到升压转换器的输出端。

    此致、
    Steven