This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:充电电流

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621496/bq21040-charging-current

器件型号:BQ21040

您好!  

我的 BQ21040充电 IC 有问题。 Rset 是1k Ω 电阻器、因此可为我提供 ISET=540/1000= 0.54A 的充电电流、但在测量时、我仅得到大约0.15A 的电流、并随着电池充满电而降低。 当电流达到 ISET 的10%、大约为50mA 时、充电停止。  

我在不同的电池电压(3.5-4.1V)下使用两个不同的锂离子3.7V 电池尝试过这种方法几次。 通过一个连接到接地端的10k 电阻器禁用 TS。 当充电电流为0.15A 时、流入 Vin 的电流约为0.25A。 LED 指示灯的工作方式。 输入电容为1uF el. 和输出2uF 陶瓷电容器。 ISET 引脚上的电压为350mV、TS 引脚488mV、VBAT 引脚电压为4V。 这是在使用0.12A 电流和电池预充电至3.96V 时测量的。

我似乎和这个题目的各位先生有同样的问题,但没有回答:

e2e.ti.com/.../588220

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivica、
    您的输入电压是多少?
    此致、
    Raheem