This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:在适配器插入电源后、VBUS 的电压几乎为4.5V

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621246/bq24195-vbus-has-a-almost-4-5v-voltage-after-adapter-was-plugged-out

器件型号:BQ24195

你好

我的客户在其应用中使用 BQ24195作为电池充电器。

他发现 BQ24195存在问题。  

1) 1) 当他拔出适配器时、 Vbus 电压几乎为4.5V、但不是0V。

BQ24195寄存 器显示它仍处于充电模式、这是一种异常现象。

VBUS=4.5V、 BQ24195的寄存器值列表显示如下:

GET_REG_00 = 0x05

GET_REG_01 = 0x10

GET_REG_02 = 0x98

GET_REG_03 = 0x00

GET_REG_04 = 0xC8

GET_REG_05 = 0x8C

GET_REG_06 = 0x03

GET_REG_07 = 0x10

GET_REG_08 = 0x84

GET_REG_09 = 0x00

2) 2)客户强制 BQ24195的第4季度通过 I2C 关闭并复位、BQ24195退出充电模式。

GET_REG_00 = 0x05

GET_REG_01 = 0x10

GET_REG_02 = 0x98

GET_REG_03 = 0x00

GET_REG_04 = 0xC8

GET_REG_05 = 0x8C

GET_REG_06 = 0x03

GET_REG_07 = 0x10

GET_REG_08 = 0x00

GET_REG_09 = 0x00

关闭适配器:STATUS_LOAD_NORMAL

您能帮您解决这个问题吗?

非常感谢!

随附的是客户电路。

e2e.ti.com/.../dw697_2D00_cb_2D00_v1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    我正在实验室中重复这个问题。 我们担心 VBUS 线路上的电容值、这会对 VBUS 线路产生升压效应。

    您能否提供以下信息:

    SW 节点上的波形
    VBUS 上的长期电压:它是继续保持在4.5伏、还是随着时间的推移而衰减?
    3.此测试的任何 SYS 负载
    该测试的 VCC 输入电压

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了跟进我之前的帖子、这不是一个问题是一个推动因素的建议。 我们需要更多信息、才能为您的不良行为找到最佳解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Parker
    感谢您的回复。
    我得到以下反馈:
    1.我发现无法附加图片。 SW 引脚上的波形频率为724.5kHZ、电压电平为4.64V。
    当 BQ24195正常工作时、频率为1.445MHZ。
    2.4.5V VBus 始终保持导通状态,除非通过 I2C 或插电电池复位 Q4。
    SYS 引脚上没有负载、因为我们没有将 SYS 连接到其他电路。
    4. VCC 为5V 或12V,可以以相同的比率来确定问题。
    我们发现、当电池电压处于最高满电压状态或完全满电时、可以更轻松地重现此问题。
    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse、

    我无法重复上述客户问题。

    我施加了类似的电容以及相同的寄存器配置和设置上拉/下拉电阻、并且在从适配器以5或12伏电压断开连接时、无法产生 SW 节点继续开关超过断开连接的情况。

    我建议:

    1.减小 VBUS 和 PMID 上的电容。 作为参考、在 EVM 上、VBUS 的值为1uF、PMID 的值为9uF。
    2.降低 BTST 引脚上的电阻,原理图中显示为33欧姆。 作为参考、EVM 上的值为0欧姆。
    3.将输入电压直接施加到电路上的 VBUS 测试点,以排除电路电源部分产生的任何问题。

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Parker
    感谢您的建议。
    我将根据您的建议进行测试。

    我想知道在进行测试时电池的电压电平是多少。
    当电池电压电平为4.1V 或高于4.1V 时、我们可以轻松重现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse、

    在测试过程中、我的电池电压范围约为4.1至4.3伏。

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Parker
    好消息!
    我们在将电阻值从33phms 更改为0欧姆后修复了该问题。
    非常感谢您的帮助!

    它是升压效果还是任何其他根本原因?

    当电阻值过大时、对 BQ24195内的 Q1或其他相对电路有什么影响?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse、

    很高兴听到这个消息。

    器件和电路的这一部分是用于刷新开关 HSFET 部分的自举。 在这里使用电阻器会导致自举电路上产生不必要的压降、并且还会阻止电路根据需要进行刷新。

    Parker