This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:分流 FET 调光开关位置

Guru**** 2420310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604867/tps92515-q1-on-the-position-of-sw-of-shunt-fet-dimming

器件型号:TPS92515-Q1

大家好、

数据表中的 SW 介于 VLED 和 GND 之间。

可以将 SW 放在二极管和 GND 之间吗?

是否需要如图所示进行连接。 14位?

并且 、SW 开/关的允许频率是多少?

此致
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    是的、需要像图14那样进行连接。 重点是使电感器/FET 电流保持与 LED 电流相同的平均值、以便 LED 响应时间非常快。 将其连接到二极管将无法正常工作、甚至可能损坏器件和/或 FET。

    您使用的开关频率实际上受到压摆率和所需线性度的限制。 它在高达30kHz 的频率下工作良好、无问题、如所示:

    您可以根据线性度和 对比度要求加快速度。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    我的客户希望以20MHz 的频率使用。

    您可以使用哪种设置?

    请告诉我是否可以使用其他 IC 处理它。


    数据表中也将其描述为飞行时间(ToF)。

    该频率的假设值是多少?

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    20MHz 的速度非常快。 这种具有分流 FET 调光功能的转换器的速度与大电流 LED 的速度一样快。 仅寄生效应、即使 FET 直接穿过 LED、也会导致数十纳秒的上升和下降时间。

    因此答案是肯定的、您可以这样做、但有一些需要考虑的事项。 您的占空比范围将非常有限、您不能指望得到方波电流波形。 它看起来会更像正弦。 它还将快于器件开关频率、因此将叠加在每个周期的峰值电流上。 我已经看到、这对于一些热门应用来说是可以的。

    另一种可能是使用一个大输出电容器和一个与分流 FET 串联的电阻器。 我也看到过这种情况、尽管我从未尝试过。 同样、它将导致更多的正弦波叠加在器件开关频率上。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您的快速响应。

    数据表中将其描述为飞行时间(ToF)。
    该频率的假设值是多少?

    是否有其他可与 ToF 搭配使用的 IC?

    客户表示他们希望使用方波。
    我能否通过改变 R、L、C 等方法接近方波?

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    该器件的速度与开关稳压器在分流 FET 调光方面的速度一样快。 在针对 ToF 进行测试时、测试的 PWM 频率高达300kHz。 此时、它仍然是一个相对方波(不完全是、您可以在边线上看到斜率)、并且工作良好。 但您仍有叠加在 LED 电流峰值上的开关频率纹波。

    我怀疑无论选择何种组件、您都将获得更好的效果。 它只是物理。 即使是寄生电感的 NHS 也会阻止您在极高频率下获得方波。 仅 FET 和 LED 中的寄生效应就可以防止这种情况发生。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您的回答。

    我了解到它无法在20MHz 下进行调节。

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    您说:
    "将其连接到二极管将无法正常工作、甚至可能损坏器件和/或 FET。"

    对器件和 FET 的损坏是什么?
    请告诉我该机制。

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    将 FET 从开关节点接地不允许电感器控制电流。 理想情况下、器件自电流限制为您设置的峰值电流、 但是、如果没有电感器来控制压摆、则电流可能会上升到10s、然后转换器才会响应(亚 ns、更像是 A/ps 电流上升时间)、因此您可以在任何情况发生反应之前烧断内部 FET 和/或键合线、甚至是分流 FET。 分流 FET 必须位于电感器后面、以控制电流压摆率。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您的回答。

    很抱歉造成混淆

    第一个问题是"是否可以在 LED 和 GND 之间放置 FET? (__LW_AT__Ω LED-FET-GND)"
    (是否可以将 FET 串联、而不是将 FET 与 LED 并联?)
    答案是"将其连接到二极管将无法正常工作、甚至可能损坏器件和/或 FET。"

    对器件和 FET 的损坏是什么?
    请告诉我该机制。

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我明白了。 我不确定您为什么要将 FET 与 LED 串联。 但当 FET 关断时、输出电压将变为 Vin、除非 PWM 引脚被拉低。 当 FET 导通时、它可能会导致一些奇数的瞬变。 最好只使用没有 FET 的 PWM 引脚、或者将 FET 与 LED 并联使用、以实现更快的上升/下降时间。

    我是否有理由不了解您希望将 FET 与 LED 串联? 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint-San

    感谢您的回答。

    如果是并联的、则在 FET 不想点亮 LED 时打开 FET。
    此时会有高电流流动。

     如果是串联的、则在 FET 不想点亮 LED 时关闭 FET。
    因此、没有电流流动。

    因此、 我的客户 希望串联 FET 和 LED。

    “当 FET 关断时,输出电压将变为 Vin”
    ?是这样的 Δ I

    我认为输出电压由 LED 的变频决定。

    此致
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    如果 PWM 未被拉低、并且您打开一个串联 FET、输出将打开、所以515 FET 将打开并保持开启状态、尝试将电流感测电流达到峰值。 但是、如果输出为开路、则无法达到峰值、因此输出电压会变为 Vin (LED 不与开路串联 FET 电路)。 如果将 PWM 拉至低电平、它将停止开关、这种情况不会发生。

    并联分流 FET 调光会继续调节流经并联 FET 的电流。 这样、当 FET 关断时、LED 电流将会非常快地转换、因为电感器电流仍处于稳压状态。 FET 导通时功率损耗较低、因为它仅为 I^2*RDS (on)、但这是获得最快压摆率的方法。  

    如果 PWM 为高电平、串联 FET 将导致 Vout 变为 Vin、如果 PWM 为低电平、则变为零。 在这种情况下、最好不要使用串联 FET、而只使用 PWM 引脚。 它的速度会一样快、您不需要额外的 FET。 如果并且仅在使用输出电容器时、I 系列 FET 与 PWM 引脚配合使用可实现更快的响应。 但是、对于电容器、您需要使用 PWM 引脚、否则电容器会向 Vin 充电、并可能在 FET 闭合时烧断 LED。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint-San、

    我可以理解、当 PWM 为低电平时不执行切换。
    为什么这样"如果 PWM 为高电平、串联 FET 将导致 Vout 变为 Vin、如果 PWM 为低电平、则变为零。 "
    请作解释。
    此时 FET 打开或关闭?


    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    当稳压器运行且存在开路输出(串联 FET 关闭)时、开关将转至最大占空比、尝试使电流感应电压上升到其峰值设置。 因此、内部 FET 的时间基本上约为99.99%、因此 Vout 将上升至 Vin、因为传感电阻器中没有电流达到峰值电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint-San

    感谢您的回答。

    我理解对上一个问题的答案。

    您的意思是,如果将 LED 和 FET 串联使用, 当 FET 在没有 Cout 的情况下关闭时,LED 有时会被损坏?

    此致
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    在串联 FET 关闭的情况下、没有电流路径、因此无论是否存在输出电容器、LED 都是安全的。 但是、如果有输出电容器且 PWM 为高电平、则输出电容器将充电至 Vin、因此当 FET 导通时、电容器将通过 LED 以高电流放电、并可能导致损坏。 如果没有输出电容器、则没有能量存储、因此 FET 导通时 LED 不会损坏。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您的回答。

    "将其连接到二极管将无法正常工作、甚至可能损坏器件和/或 FET。"
    以上是指使用 Cout 的情况、不使用 Cout 时不会损坏。
    是这样吗?

    此致
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    当我说过、我曾认为您是要将分流 FET 放置在整流器肖特基二极管上、而不是 LED 二极管上。 如果它位于 LED 上(并联 FET 调光)、则可能会因 Cout 而损坏、但不会因为没有 Cout 而损坏。

    与 LED 串联的 FET 也是如此、除非您还将 PWM 拉低、以便 Cout 电压在关断期间不会上升。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint-San

    感谢您的回答。

    很抱歉造成混淆。

    我的客户使用 Vout - LED - FET - GND、而不使用 Cout、因此预计不会损坏。

    此致
    高志林