This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:是否可以调整 bq25703A/SYSOVP 阈值?

Guru**** 2814705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619803/bq25703a-bq25703a-sysovp-threshold-can-be-adjusted

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道 SYSOVP 是根据电池节数设置自动设置的。 但我不想知道我们是否可以按用户进行调整。 实际上、现在我的客户希望将其设置为10V、采用2节电池配置。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    bq25703A SYSOVP 固定为1s-5V、2s-12V、3s 和4S-19.5V。 它不可编程。

    苏怡鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yipeng、

    我知道无法调整 SYSOVP、但您能否通过将金属更改为定制部件来更改此固定值? 我知道这应该基于业务案例、但让我询问可能性。 现在、我将与主要客户讨论、他们希望将 SYSOVP 设置为低于10V 的2s、因为系统负载的额定值仅高达10V。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我们建议客户使用 bq25703A 独立比较器来实现较低的 SYSOVP。

    • 将独立比较器输出连接到 bq25703A ILIM_HIZ 引脚。
    • 使用分压器连接 VSYS 和独立比较器输入。
    • 根据 所需的 SYSOVP 阈值和 独立比较器阈值正确设计分压器分压比。
    • 配置独立比较 器、使其输出为低电平、以便在 SYSOVP 跳闸时将充电器设置为高阻态模式。

    此实现与正常 SYSOVP 之间的唯一区别是

    • 充电器未锁存、当 VSYS 恢复正常时、充电器将再次开始工作。
    • 无状态位可报告故障。

    谢谢。

    Yipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yipeng、

    感谢您通过使用独立比较器提出新的想法。 我将向客户展示该解决方案。

    此致、
    Satoshi