This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:在 SLUA665中、在"批量擦除&quot 后使器件出现故障

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620243/bq34z100-bricked-device-after-mass-erase-in-slua665

器件型号:BQ34Z100

你好,Forum。

在 SLUA665中描述的"批量擦除"过程中、我给 BQ34Z100器件起了砖引脚。

问题是擦除闪存后、我失去了与芯片的接触、因此无法重新编程。

现在、我的解封键0和1是0xxh (很可能)、完全访问键0和1也是0xxh

当我在论坛上读到这不是很好:-(很可能意味着我需要拿我的烙铁:-)因为现在我不能进入完全访问模式,只能进入非密封模式。

真的没有什么路可走?

巴西斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍能与器件通信、因为如果可以、则意味着您的器件不会被欺骗、您应该能够将器件置于非密封模式。 如果您没有器件通信、则意味着您必须更换 IC。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx。

    我有通信 我可以进入解封模式。 但是、由于密钥现在在解封模式和完全访问模式下是相同的、因此我无法将其放入完全访问 mde 中、在这里我可以对闪存重新编程。

    我知道无法从非密封模式更改通行码、因此您需要完全访问... 最后我想我是四星级的,我得到了一个“昂贵”的小新娘。

    如果您知道另一种恢复设备的方法、请提供建议。

    巴西斯坦