This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:用于工业应用的无线电源传输

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620037/bq501210-wireless-power-transmission-for-industrial-usage

器件型号:BQ501210
主题中讨论的其他器件:BQ500511BQ500212A

主席女士,你好。

我的客户正在寻找用于工业器件的无线电源传输解决方案。 其概念与所附图片类似、与传统无线充电应用不同。

您是否有适合提出的想法或解决方案?

由于器件尺寸有限、设计要求中的一项要求是减少组件数量。 客户正在寻找 STM 解决方案、STWBC (发送器)和 STWLC03 (接收器)。 据我了解、TI 无线传输解决方案通常需要发送器控制器 IC、线圈 AFE 和 MOSFET。 是否有任何解决方案可以减少组件数量或将某些组件集成到单芯片中?

期待您的回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、
    传感器模块的电力输送要求是什么、尤其是链中的最后一个模块(传感器5)?

    谢谢、
    Norelis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norelis、

    感谢您的回复。
    第一个传感器的电源输入为10-30Vdc、1A。 每个传感器块消耗60mA@5V 电压。 最多可堆叠5个传感器块。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norelis、

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如果第一个传感器块之后的每个传感器块都将由5V 电源供电、则需要支持5V 输入的 TX。 由于消耗传感器2至5的总功耗小于5W,因此您可以使用5V 输入电压、5W TXS,例如 bq500511或 bq500212A,但这些部件目前是 NRND。 对于传感器一、您将需要 bq5001210来提供足够的功率、但最大输入电压限制为19V max
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norelis、

    感谢您的宝贵建议。

    我的客户正在设计新产品、因此 NRND 器件不会被作为产品 MP 在2018年第3季度可能出现的候选产品进行入围。 除了 NRND 的 BQ500511和 BQ500212A 之外、还推荐使用其他器件吗? 或者是否有任何器件适用但尚未投入生产?

    客户  正在寻找类似于 STM 解决方案、具有较少组件数量的 STWBC (发送器)和 STWLC03 (接收器)的解决方案、还是将一些组件集成在单芯片中(包括发送器控制器 IC、线圈 AFE 和 MOSFET)?

    期待您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norelis、

    有更新吗?