This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:自动监控杂散欠压故障

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606601/bq76pl455a-q1-auto-monitoring-spurious-undervoltage-fault

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

我使用 bq76pl455A、同时激活自动监控功能。

寄存器值"AUTO_MON_PER"为50ms。 根据该数据、我会得到杂散欠压故障。 这在几秒钟或几分钟后发生。

我通过检查 FAULT_N 引脚和检查故障寄存器来识别该故障。 随机电池电压引脚或辅助引脚上出现欠压故障。  

如果 将„AUTO_MON_PER " 设置为5ms,则故障的出现频率比50ms 更频繁。

我在 1到0之间尝试了不同的"Cell_CSPER"值(100ms、100ms)和"AUTO_OVS_CYCLE"值、但没有成功。 故障依然存在。

您有什么想法吗、该故障是如何产生的?  "AUTO_MON_PER" 50ms 是否过短?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steffan、

    您是否通过 MCU 简单地轮询电池电压来获得此故障?

    您知道电压读数是多少、您的 UV 阈值是多少?

    如何设置 CHANNELS 寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当我们使用 MCU 轮询电池电压时、也会出现相同的故障。

    • 电芯过压阈值:4、3V
    • 电芯欠压阈值:3、30V
    • 电池的读数约为3.8V

    禁用过采样似乎有助于防止发生故障。

    bq76是否具有高采样率和过采样功能? 是否存在任何最大值 用于过采样的样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steffen、

    您可以与我分享您的寄存器值吗? 如果您不想在此处发布、您可以将我添加为朋友并通过 E2E 进行共享。 我对 CHANNELS 寄存器(您正在采样的是什么)、NCHAN 寄存器(有多少个电芯)和采样率/过采样寄存器感兴趣。

    是否使用器件的默认寄存器值执行此操作?

    它是与 EVM 还是您设计的电路板一起使用?