This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:引脚11与放大器;12

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621803/ucc28070-pin-11-12

器件型号:UCC28070

有人能告诉我应该在引脚11和12上看到什么吗?

我正在 PSIM 中对该 IC 进行建模、并希望包含最小/最大 限制器、但我不知道要使用什么值。

有人能告诉我引脚11和12上应该看到什么吗?谢谢

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    引脚11和12是电流放大器的输出、它们的电压范围为0V 至7V

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John!