This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61251:1A 输入电流时的电流限制精度

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619756/tps61251-current-limit-accuracy-at-1a-input-current

器件型号:TPS61251

当输入电流限制设置为500mA (20千欧)时、TPS61251的数据表仅规定了+/-10%的精度。    我们的客户需要知道当输入电流限制设置为1000mA 时、预期容差是多少。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在没有数据。 将在下周检查并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们预计设计电路的电压为+/-10%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    此问题的答案会影响架构、因此会影响多种产品。  有些是高量的。   通常、我接受+/-10%的数据表。  但我已经需要抑制 TPS61251、因为我们测量到它在设置为100mA 时为150mA。 然后、您提供了测量数据、显示器件超过70%。  

    由于多个产品依赖此参数、我们无法重复该方案、我们需要对1A 时的性能充满信心。  因此、我想知道该器件是否针对500mA 进行了修整、其他地方是否不准确、或者只是信号在100mA 时为低电平、在1A 时为好。  由于您是以100mA 的电流向我发送数据的人、因此我知道您知道这个问题。  

    因此、只要您确信器件在电流为1A 时将处于10%(甚至20%)以内、我就可以使用它。  我只想对我们使用的限值充满信心。

    请确认/详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我相信 ILIM=1A 时的电流限制可以在+-10%以内。