This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25896:VBUS 的 QON 上拉电压与5V 和9V 有何不同?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621744/bq25896-what-is-the-qon-pull-up-voltage-with-vbus-different-from-5v-and-9v

器件型号:BQ25896

我有一个使用  bq25896电池充电器的设计。

我在数据表中提到了 VBUS = 5V 和9V 时的 QON 上拉电压、但 VBUS = 12V 和14V 时的 QON 上拉电压是多少?

 bq25896可以承受但不能在 VBUS = 20V 的情况下工作、因此在这种情况下、QON 上拉电压会发生什么情况?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    /QON 通过电阻器和 2X 二极管上拉至 VBUS、钳位至5.8V、或将一个二极管上拉至 BAT。  因此、对于5.8V <VBUS<20V. 、最大/QON 电压应为5.8V - 2x0.5 = 4.8V

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您提供这一精确的答案。 解释的很好、正是我想要的。

    Thomas