This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61224:TLV61224和放大器;纽扣电池

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61224, TLV61220, TPS61098, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621819/tlv61224-tlv61224-coin-cell-battery

器件型号:TLV61224
主题中讨论的其他器件: TLV61220TPS61098TPS61099

大家好!

一个简短的问题。
我希望稳定(和固定)输出电压为3V。
TLV61224非常适合我、但是...
输入电压不得超过此3V。
存在一个问题...
在温度高于25°C 的情况下充满电的纽扣电池的初始电压可以为3.1、3.2甚至3.4V (持续很短的时间、但仍然如此)。

如何解决此问题?
提前感谢! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.在 TLV61220的输出端添加一个 LDO
    降压/升压转换器
    具有直通功能的升压转换器作为 TPS61098
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试使用 TPS61099、TPSS61099是降压模式(VIN=VOUT+300mV 仍可调节)的升压转换器、这意味着纽扣电池的电压不会超过3V。