This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:CHRG_FAULT(输入故障)详细信息?

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621589/bq24190-chrg_fault-input-fault-detail

器件型号:BQ24190

你好

我的客户和我已经测试了 bq24190 EVM、以查找 REG09 CHRG_FAULT (输入故障)的详细标准。

请参阅随附的 ppt 文件。

 

问题1

在我的 EVM 测试中,当 VBUS <≒3.5V 时,REG09 [5:4]在二次读取中变为00。

这是合理的吗?

 

问题2.

在数据表第34页的表17中、我们找到了以下说明。

 

01–输入故障(VBUS OVP 或 VBAT < VBUS < 3.8V)、

 

请告知我们如下所示的更多详细标准。 以下是否正确?

另外、请告诉我3.5V 是否正确

01–输入故障(VBUS OVP 或   VBAT>3.55V 和 3.5V?< VBUS < 3.8V)

谨致问候

e2e.ti.com/.../bq24190_5F00_CHRG-fault_5F00_criteria.pptx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    答案1:

    在任何低于3.8伏的 VBUS 上、该寄存器中的值应为01或"输入故障"。 系统使用3.8伏和30 mA 电流进行糟糕的电源检测、如果该值低于3.8伏、则应继续读数01。 在我的下一个答案中描述了当 VBUS 仍低于3.8伏时、该值将发生变化的唯一条件。

    答案2:

    除了以上答案之外、该器件还使用电池和 VBUS 之间电压较高的输入源。 因此、如果电池电压高于 VBUS 电压、那么这将是输入源。 如果您的电池电压超过 VBUS 电压、则输入故障应清除为00。 如果 VBAT > 3.55且3.55 < VBUS < 3.8、则表明输入故障不正确、因为当 VBAT 大于 VBUS 时、不会生成输入故障。 数据表正确地说明了该输入故障是在 VBAT < VBUS < 3.8V 时产生的

    希望这有助于您评估器件。

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Parker-San
    感谢您的回答。