This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:如何配置新电池

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ24295, BQSTUDIO, BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602249/bq27441-g1-how-to-configure-for-a-new-battery

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ24295BQ27510BQSTUDIO

我正在尝试为新的较大电池(2900 mAh)配置 BQ27441-G1A。 我之前使用过使用默认设置的较小电池。

根据快速入门指南、似乎我只需更改4个寄存器值即可正常工作。

我按照 TRM 第3.1节(第14页)"数据存储器参数更新示例"中的伪代码示例、创建一个 bash 脚本(附加)来更新这些寄存器。
我使用此 bash 脚本设置了4个参数:
设计容量= 2900mAh
设计能量=(设计容量)* 3.7 = 10、700 mWh
终止电压= 3200mV
锥率=(设计容量)/(.1 *(锥形电流))= 98 (0.1 HR 速率)

我使用 BQ27441-G1A 中的默认值和更新的值测试了较大的电池。 我现在遇到了电池电量监测计准确报告电池百分比的问题。 在我们的测试中、电池电量从92%跃升至100%、然后在放电期间电池电量耗尽、同时仍报告剩余电量介于17%至30%之间。

我是否错过了对电量监测计进行编程的另一个步骤?

e2e.ti.com/.../bq27441_2D00_g1a_5F00_newbattery.sh.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在成功学习周期后更新了 Chem_ID (您正在使用新电池)?

    Chem_ID: http://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    学习周期: www.ti.com/.../slua597.pdf

    查看这些链接。 正确匹配 chem_id (或足够接近)并成功学习周期对于正常工作至关重要
    电量监测计。

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接到的学习周期白皮书引用了 IT_ENABLE 命令、该命令在该芯片的 TRM 中未提及。 本文还引用了不存在的 QEN 标志位。

    如何开始学习周期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarrett

    请改用此应用手册。 441默认启用。 它从不会关闭。

    e2e.ti.com/.../4857.1586.LearningCycleOverview_5F00_bq274xx.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    参考上述附加应用手册。
    我是否也可以为其他测量仪表概括以下值?
    •ChargeCurrentthreshold:C/13.3
    •DischargeCurrentthreshold:C/16.7
    •QuitCurrentthreshold(放松模式):C/25.0

    我使用的是 Bq28z610,如果这些值应取决于化学特性或应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否说明您使用的是 bq27441还是 bq28z610? 如果使用 bq28z610、请参考下面的应用手册:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    这些用于 chg、DSG 和 quit 的 quit 值看起来不错。 确保锥形电流大于充电电流阈值。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx,

    感谢更新,我在两种不同的应用中都使用了 BQ27441和 BQ28z610。到目前为止,我们还没有在 BQ27441上执行学习周期,因为我们在主机侧没有足够的内存来编写驱动程序,以便在每次监测计重置时上载黄金映像文件。

    目前我必须为 Bq28z610创建黄金映像文件,我将按照已添加文档的说明进行更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我执行了一个学习周期。 但是、当我尝试在设备充满电时对其进行完全充电和放电时、电量监测计仍报告剩余17%的电池电量时电池电量耗尽。 您以前看过吗? 我附上了两个放电图。 请注意、x 轴是以分钟为单位的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jarret

    突发电流会使您的电池弹出、从而导致电池降至您在数据闪存中编程的终止电压、这种情况并不少见。 由于真正的 FCC 取决于电流、由于电池内部电阻导致的 IR 压降、因此如果在电池放电结束附近发生大电流消耗、SOC 可能会降至空。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在正在尝试对我们的电池进行 Chem ID 分析。 我们使用的是 bq24295充电器。 根据程序(针对 Chem ID)、我们的锥形速率应为 C/100、对于我们的电池而言、这将是29mA。 但是、充电器 ITERM 值只能设置为低至128mA。
    是否可以将此充电器用于化学 ID 分析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将锥形电流设置为 C/20、电池电流为145mA、并检查在电池充满电时是否会设置 FC 位。
    此致、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已完成电池的 Chem ID 分析。 我提交了两组数据供在线工具分析、一组是收集的数据的完整日志、另一组经过调整、最终休息时间仅为5小时。 附件是我收到的报告。 在这些日志中、我看到警告"警告:初始和最终 DOD 之间的差值小于90% dDOD_%= 90尝试降低放电率"。  这是因为我以略高于 C/10的电流放电了吗? 放电速度较慢会改变我为电池获取的化学 ID 吗?  

    是否有办法判断我使用的 BQ27441-G1A 与任何推荐的监测计类似?

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_report_5F00_2900mAh_5F00_trimmed.txt

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_report_5F00_2900mAh.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarret、
    Bqstudio 确实在这两个文件中将结果返回给您。 您能否确认电池已充电并放电至电池制造商数据表中的建议电压? 根据返回的结果、显示器件中分别为 A 和 B 版本(128和312)预编程的默认 chem id、您无法使用此监测计、因为预计会产生至少12%的误差。 这就是充电和放电都有问题的原因。 您将必须使用我们的一个基于闪存的监测计、它允许您在其中对定制化学 ID 进行编程、例如 bq27510或 bq27520。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以确认电池已充电并放电至数据表中的建议电压。
    结果表中提到了 DOD 参数。 此参数是什么?
    如果我们切换到基于闪存的监测计、我们会将化学 ID 设置为什么、因为结果表明、在3%的 DOD 偏差内没有化学 ID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarrett、

    由于没有偏差小于3%的电池、因此您必须将电池发送到达拉斯进行表征和化学 ID 生成。 该过程目前需要大约2个月。 我将与您脱机联系、了解如何发送电池。 同时、您可以使用工具返回到基于闪存的监测计上的138或198开始评估。 如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 onyx、
    我仍然很好奇 DOD 百分比误差是什么以及它如何影响电池电量监测计。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我没有回答这部分问题。 DoD 表示放电深度... 简单地说、DOD=100%- SOC、其中 SOC 是充电状态。
    因此、DOD 误差本质上会转化为 SOC 误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Onyx Ahiakwo"]hi Jarrett、

    由于没有偏差小于3%的电池、因此您必须将电池发送到达拉斯进行表征和化学 ID 生成。 该过程目前需要大约2个月。 我将与您脱机联系、了解如何发送电池。 同时、您可以使用工具返回到基于闪存的监测计上的138或198开始评估。 如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢
    Onyx

    [/报价]

    Onyx、如果有人遇到类似问题、请发布此帖子。

    我们的电池 chem id 测试与任何结果不匹配的原因是、我们从电池电量监测计收集了数据、电池电量监测计不是直接连接到电池、而是通过保护电路。  TI 的所有 chem id 测试都是在没有保护电路的情况下完成的。  在没有保护电路的情况下进行测试后、发现我们的电池与我们已经使用的 BQ27441-G1非常匹配。