This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / BQ500215:bq500215与bq51025

Guru**** 2366460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619035/ccs-bq500215-bq500215-bq51025

器件型号:BQ500215

工具/软件:Code Composer Studio

请问,你们能够提供bq500215EVM和bq51025EVM的程序吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问题是--您能否提供 bq500215EVM 和 bq51025EVM 程序?


    不确定您要查找的是哪种程序、您能否提供更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你们的bq500215EVM和51025EVM电路中的两个bq芯片都需要自己对其进行控制,所以就需要程序对其进行控制操作。请问是你们的芯片已经嵌入了控制程序了吗?不需要自己再编写程序?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为你们的EVM里边都有下载接口,不是用于下载程序进行调试吗?μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    bq500215 IC 具有固定的固件、无法更改。 此固件已经具有 WPC 指定的增益和控制环路参数。 用户可以通过外部组件调整 LED 指示灯模式和外来物体检测(FOD)阈值。 RX FW 也是固定的、但您也可以通过外部组件更改 FOD 参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这`sn`t 我不需要任何其他程序。,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题要问。我看到 bq500215EVM 的图7上有一条极线、该页是第16页。此极线的用途是什么?如果我需要 焊接此线?谢谢。抱歉、我的英语有点糟糕。我希望您能理解什么 我说。