This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何提高系统效率?

Guru**** 2585565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, CSD25404Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621597/bq25703a-how-to-improve-the-system-efficiency

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: CSD25404Q3

尊敬的先生:
我现在正在设计采用 BQ25703A 的1S 移动电源。 以下是我在5V/9V/12V 输出下的测试结果:

VIN        Iin        Vout      Iout      效率     说明
3.988    1.48     5.16      1          87.42%   
3.948    2.94     5.12      2          88.22%   
3.906    4.39      5.01      3          87.65%   
3.955    2.71     8.95      1          83.50%   
3.884    5.24     8.57      2          84.22%       、带风扇
3.95      6.32     8.4        2.5       84.12%       (带风扇)
3.93      7.23    7.89       3          83.30%       、带风扇
3.927    3.72    11.85     1           81.12%   
3.888    5.48    11.6      1.5        81.67%       (带风扇)
3.93      7.08    10.78    2           77.49%       的输出不稳定

为了提高系统效率、我有一些问题:
1.能否为5V/9V/12V@1S 应用重新优化环路分压器?
2.开关频率是否可变为800kHz 以下?
电流感应电阻器和 BAT MOSFET 上的压降超过0.1V。 对于1S 应用、这可能会导致效率损失超过3%。 能否减小电阻器并将 CSD25402替换为具有较低 DCR 的其他 MOSFET?
CSD25402可实现最大10A 电流。 是否可以使用其他具有更高电流的 MOSFET?  我的目标是在12V 电压下支持30W 输出功率。

谢谢

BR


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    环路参数使系统稳定。 它与效率无关。
    2. bq25703A 无法将频率设置为低于800kHz。
    电流为2A 的10m Ω 感应电阻可提供20mV 的压降。 如果您使用5m Ω 输出感应电阻器、请仍保留10m Ω 输入电流感应电阻器。 在此设置中、PMON 功能无法正常工作。 是的。 您可以使用较低的 DCR FET。
    4.所有12V 30W 是否都来自电池? BTW、12V 30W 电流仅为5A @6V 输出。 我们只检查 TI FET。 请检查 CSD25404Q3 -–20V P 通道 NexFET 功率 MOSFET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    感谢您的信息。

    电源都来自电池。 目标是使用4节并联18650电池来提供足够的电流。 输出将支持12V@2.5A。

    BR

    任