This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:错误还是特性? 下降 Vbatt 不会降低充电电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621494/bq25890h-bug-or-feature-dropping-vbatt-does-not-lower-charge-current

器件型号:BQ25890H

根据数据表、当电池电压介于2V - 3V 之间时、BQ25890H 的预充电电流应为128mA。  如果我施加3.1V 电压、我会看到充电电流大约为2.05A。  如果我然后降低电池电压、即使一直降至2.5V、充电电流仍然为2.05A。  

现在、如果我断开并重新连接 USB 输入源、充电电流会上升到低于128mA。  只有当我降低电压时、我才会看到这个问题。  如果您用电池补充 VSYS 并且电池电量缓慢耗尽、我觉得您在实际生活中可以达到这种状况。

这是错误还是预期行为?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在官方 bq25890H EVM 上进行了测试? 您在哪里测量电池电压? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我们的电路板、但至少 TI 检查并祝福了原理图。  对于大多数情况,充电似乎正常,这只是本例的一个角落。  已在 bat1/BAT2引脚上检查电压。  如果我移除并重新应用 USB 电源,它将返回到< 128mA,因此它的电压读数正常。  当您降低电压时,内部状态机似乎不会切换到较低的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我刚刚在工作台上测试了 bq25890H、发现如果我降低了电池仿真器电压、使 V (BAT 引脚)<~2.8V、充电电流将从快速充电(~2A)转换为预充电。 由于我从电池仿真器到电池的连接有点阻性、因此我必须将电池仿真器的电压降低到2.4V、以便 BAT 引脚上的电压降至2.8V 以下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣、好的、我还在使用电池仿真器(Keysight)。  明天我将重新运行实验、并确保检查引脚处的电压。