This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:VCIN 电路配置和与 Cbulk 相关的咨询。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620123/tps2373-vcin-circuit-configuration-and-cbulk-related-inquiries

器件型号:TPS2373

大家好、团队!

我的客户对 TPS2373-4有如下疑问。

是否 可以使用初级侧的电阻器而不是下面的电路图中的 AUX 偏置电源将 VC_IN 配置为电压分配?

  (在与应用电路配置相同的情况下、由于辅助绕组输出延迟、直到 PWM IC 在分类操作后运行时才会保持电压。)

2. MPS_DUTY 是根据 C (大容量)、桥式二极管等规格在数据表中指示的

  如果 C (大容量)大于数据表规格、或者由于二极管的特性、通常不会执行 MPS_DUTY 操作、则 PSE 电源是否会因未能保持最小电流而切断?

3. 如果 C (大容量)容量较大、浪涌电流时间可能较长。 此时、TPS2373-4内部热插拔 MOSFET 是否会损坏并导致问题?  (C (批量)应用440uF。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我们已通知我们的专家、您应该在他周五休假回来后再次来到这里。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    1.我们不建议使用 VCIN 上的电阻分压器,因为 VCIN 上的电压会随输入电压的变化而变化。 因此,我们建议使用齐纳解决方案来维持12V 的稳压电压,如下图所示,而不是分压器。

    2.没错,我建议不要使用最大的 MPS 占空比(12.5%)。 您可以在 EVM 上进行测试。

    3.我过去曾使用大容量电容器进行过测试。 PD 将循环进行浪涌电流限制、并最终为大容量电容完全充电。 该周期应足以维持电源并使 PSE 保持开启状态、这样我就不会发现440uF 的任何主要问题。 我建议在 EVM 上进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!