This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:Bq27510能否支持2节电池组?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621864/bq27510-g3-can-bq27510-support-2-cell-battery-packs

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQ27510
数据表状态:bq27510系统端锂离子电池电量监测计是一款微控制器外设、可为单节锂离子电池组提供电量监测。 bqEASY 软件具有多节电池的配置选项。 我的问题是、bq27510能否支持多节电池的电池组、例如2节三星 INR18650-30Q
顺便说一下、TI 最近是否发布了任何可以自动完成学习周期并为 Bq27510-G3生成黄金映像的新工具?
此致、
Yunfa Yang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../using-2s-with-a-single-cell-gauge_5F00_slua496a.pdfHiYunfa,

    我们有一份应用手册、介绍了如何将2s 配置与我们的1s 电量监测计一起使用。 请参阅随附的文档。

    我们没有可完成整个过程 的工具、但我们有可让您自动完成整个学习周期的 gdk、之后您将提取黄金文件。 请参阅以下工具链接