This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:电路设计审查

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621668/tps7a91-circuit-design-review

器件型号:TPS7A91

你好

我的一个客户正在使用 TPS7A91来执行此项目。

在我看来、它应用了正确的设计值。

请您再做一个评论吗?

我将提供相应的原理图文件。

< >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    这些值和配置似乎是合理的。 我要添加的唯一注释是、如果需要更高的精度、请考虑反馈引脚电流产生的输出电压偏移贡献、并使用容差为0.1%的电阻器而不是容差为1%的电阻器。

    此致、
    Jason Song