This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:TPS3850 / TPS3851 - WDO 功能混淆

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851, TPS3851-Q1, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621751/tps3851-tps3850-tps3851---confusion-about-wdo-functionality

器件型号:TPS3851
主题中讨论的其他器件: 、TPS3850

你好

我注意使用 TPS3851或3850、但对 WDO 功能感到困惑。 在这两个数据表中、这两个数据表被编写

"TPS3851-Q1具有一个看门狗计时器和一个独立的看门狗输出(WDO)。 独立
看门狗输出提供了在不执行整个系统的情况下在看门狗计时中标记故障的灵活性
复位。 当复位未被置为有效(高电平)时、WDO 信号保持正常运行。 置位时、WDO
保持低电平。 当复位信号被置为有效(低电平)时、WDO 引脚进入高阻抗状态
当复位无效时、看门狗定时器恢复正常运行。'


我不明白为什么复位被置位时它被两次提到、但有两个不同的事实。

当我查看方框图时、我也不明白这到底是怎么工作的。 据我了解、如果 RESET 输出为高电平、则其输出 FET 的栅极为低电平。 这个低电平信号进入 WDO 电路的与非门。 因此、我们在 NAND 上获得了一个低电平信号以及来自状态机的任何信号。 只要复位 FET 栅极为低电平、我们将始终在与非门的输出端获得高电平。 因此、我们在 WDO FET 栅极获得高电平、因此我们得到 WDO 为低电平(有效)、尽管 WDI 信号可能工作正常。

我是不是在某种程度上站着、还是在描述或方框图中出现了错误?

感谢您将其清除。

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    1.对于 TPS3850和 TPS3851、/WDO 仅对 WDI 作出反应。 如果 WDI 脉冲不在 t_WD 内发生、则/WDO 将变为低电平有效、并在 t_RST 下保持低电平。

    2.如果器件处于复位状态(/RESET 低电平有效、因为 VDD 低于 V_ITN)、则禁用看门狗且/WDO 变为高阻抗、而不管 WDI 发生什么情况。

    注1:您在上面突出显示的红色文本是指/WDO 被置为有效时的条件(表示/WDO 被激活且为"低电平")

    注2:您在上面突出显示的绿色文本是指/reset 被置为有效时的条件(即/reset 被激活且为"低")。

    注3:我们提供的器件可在 VDD 低于 V_IT 或 WDI 无法脉冲时使/RESET 变为低电平有效。 但 TPS3850/51的工作方式并非如此、因为/RESET 和/WDO 对于 TPS3850/51是独立的。

    我希望这可以消除任何混淆。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Michael