This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:扩频频率

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621745/tps92692-q1-spread-spectrum-frequency

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

是否有任何推荐的展频频率?
根据数据表, 100 Hz 至1.2 kHz 是多少?
我想知道   确定扩频频率的经验法则。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    实际上没有任何类型的规则。 在大多数情况下、该范围内的某些频率在系统中可能不是理想的。 最常见的做法是将其设置为大约600Hz 的中间值、这通常适用于大多数应用。 但是、如果需要对 EMI 结果进行一些调整、则可以对其进行更改。

    此致、

    克林特