This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:关于 VIN_CSNIN 引脚和 CSPIN 引脚以及 V3P3引脚

Guru**** 2567435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600475/tps53679-about-vin_csnin-pin-and-cspin-pin-and-v3p3-pin

器件型号:TPS53679

大家好。

我对 TPS53679有三个问题。

V3P3引脚输入吗?
 在数据表中、该引脚 列出了输出。
 我认为该引脚是输入引脚。

2.我的客户不使用电压、电流和功率感应。
   如果 我们不使用 VIN_CSNIN 和 CSPIN、 我们可以打开 它吗?  

是否可以将 默认值写入输入引脚命令?
  输入引脚是否具有指定的命令?

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    很高兴为您提供帮助。

    1) 1)正确、3.3V 电源的输入引脚中的 V3P3引脚为控制器 IC 供电。 我会将其传递到产品线、以便他们可以在下一个数据表修订版中进行更正。

    2) 2)如果您不使用输入电流感应功能、则 CSPIN 和 VIN_CSNIN 应短接在一起、并根据第5和6页的引脚说明表连接到12V 电源轨。

    3) 3)您可以使用 IC 的 PMBus 和 NVM 功能来设置初始启动电压、过流限制、相位添加/下降点等功能、以便在启动时进行配置。 在 PCB 组装过程中的某个点需要对其进行编程、但可以选择订购已完成初始编程的器件。 不过、我必须研究一下、如果您要求这样做、请返回给您。

    如果我能提供更多帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    感谢您的支持、很抱歉我迟到了。

    关于您对问题2的回答、我还有一个问题。
    >2)如果您不使用输入电流感测功能、则 CSPIN 和 VIN_CSNIN 应短接在一起并按照第5页和第6页上的引脚说明>表连接到12V 电压轨。

    如果我们不使用这两个引脚、我们是否可以将 CSPIN 和 VIN_CSNIN 短接至 GND?

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    CSPIN 和 VIN_CSNIN 在不使用时必须变为 VIN。 为了正确调节 VOUT、D-CAP+调制器仍需要感应 VIN。 如果没有这种连接线路瞬态响应、稳定性和直流调节都会受到影响、您的设计将无法获得最佳性能。

    谢谢、

    Carmen