This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:系统输出设置为1.1V、我们不确定如何操作。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615525/bq25120-sys-output-gets-set-to-1-1v-and-we-are-not-sure-how

器件型号:BQ25120

您好!

我们的产品使用此电池 IC 时出现问题。 不知怎么说、我们进入的状态是输出电压设置为1.1V (低于 CPU 工作电压)、并且我们的产品看起来是砖型的、直到我们将其打开并断开电池以复位 BQ25120并将 SYS 输出恢复到所需的1.8V。 因此、我们想知道该器件是否会遇到故障或某种事件、这会导致 SYS 输出降至1.1V?

我们从未向控制寄存器写入会改变1.8V 电压的值、因此我们现在暂不处理头。 请提供任何帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、
    您能不能发布您的原理图。 SYS 上的负载也是多少?
    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我可以分享的我们的原理图。 如果 TI FAE 能够与我们联系、我们可以分享更多信息。 蓄电池负极端子接地。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly、
    您能否将 SYS 上的电容器更改为10uF、并检查您是否仍然存在此问题。 如果您这样做、请发布 VIN、VBAT、PMID 和 SYS 的示波器截图。 SYS 上的负载也是多少?
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、

    根据我们的设计、负载始终小于20mA。 挑战是这个问题很少见、我们不知道如何重复这个问题。

    请告诉我、您是否对输出电容过低有任何疑问? 任何想法或想法都可能有所帮助。

    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    SYS 上的建议电容值为10uF。

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、

    我们在输出 SYS 上并联了4.7uF (现在为~9.4uF)。 我不怀疑这是我们出现问题的根本原因、但我们已将其添加到我们正在测试的一个器件上。

    我们认为、如果将命令写入 BQ25120 IC 以将 SYS 输出设置为1.1V、那么我们可能会遇到另一个器件的 I2C 总线错误。 我们的 MCU 无法在此低电压下运行、GPIO 引脚变为高阻态 由于 CD 引脚被拉至低电平、因此看门狗不会将电压重置回1.8V。 我们能够通过写入寄存器并强制在 SYS 输出上施加1.1V 来重现此情况。 我们正在搜索 I2C 总线上可能出现的错误。

    同时、我将尝试将 CD 引脚上拉至 SYS 输出、因此它默认为高电平、并希望跳闸看门狗。

    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly、
    对此进行了任何更新? 上拉 CD 是否有助于调节 SYS 电压?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用100k 欧姆电阻器拉高 CD、并为 SYS 1.1V 写入寄存器。正如我们所想的、看门狗会在大约50秒的时间将电压复位到1.8V。 我们很确定我们只是遇到了 I2C 问题。

    谢谢、

    Kelly