This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:帮助78350-R1 + bq76920

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76920, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606500/bq78350-r1-help-78350-r1-bq76920

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ78350BQSTUDIO

大家好、

帮助为 bq78350-R1建立正确的 paraneters。 我 只有 SMB。
我有 BMS 5S bq78350-R1 V1.03 + bq76920。
Rsene 20mR - 1W、电流 SCD 6、65A 电流 OCD 4,15А Ω。
1.我将 AFE Celll Map 设置 为1F。  写入。
2.发送 FET_EN。
3.发送复位+关闭电源
4、设置直流21V。
5.开机。
6 引导。
7将 AOLD 十六进制设置为5C。 320ms、83mV、写入
8将 ASCD 十六进制设置为8C 100uс 133mV、写入。
9发送复位。
10个连接负载2A。 负载-"打开"。
BMS 切断蓄电池。 :(
11负载关闭。
BMS 为何不能承载负载?

谢谢你

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    有人会对此进行调查、并很快回复您。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ78350-R1是一款新型芯片。 )
    我有一个具有两种正常和慢速模式的电子负载。
    我将其设置为慢速模式、然后 BMS 启动。
    在正常模式下、会产生非常高的浪涌电流。 20A、200us。
    我将 ASCD 十六进制设置为9C 400us 133mV。 BMS 工作正常。
    现在、我将查找高浪涌电流。 :(
    电源路径。
    电源(21V、8A)、BMS (Rsens + 2xFET)、电子负载。

    Andrew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为 TI 提供了定制 BMS bq78350 + BQSTUDIO 的示例(PDF)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    这似乎很明显、但您是否校准了 BMS?
    在 BQ Studio 中、应首先设置感应电阻器值。
    单击顶部的"Data Memory"按钮。 感应电阻器应位于左侧的"设置或校准"部分(我不在工作、因此我要离开这里的存储器)。 此时它不必非常精确。
    一旦设置了该值、则将阈值设置为高值(由于您处于受控环境中、因此不会出现任何错误)。 您还应设置过流保护(OCC 和 OCD、它们是存储在 BQ78350中的附加电流设置、而不是存储在 BQ769x0中的 SCD 和 AOLD)。 在左侧、您应该是"保护"类别。
    然后、单击 BQ Studio 顶部的"Calibration"按钮、然后您可以校准电流以设置零和斜率。

    如果这仍然不起作用、请检查"Registers"视图以查看哪个条件不允许您放电。

    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。