This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的 Atmel SAM A5D26电源选项

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS65020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606371/atmel-sam-a5d26-power-option-from-ti

主题中讨论的其他器件:TPS65023TPS65020

大家好、团队、

我正在尝试寻找为 Atmel SAM A5D26供电的最佳方法是使用尽可能少的 IC、什么是最适合该工作的 PMIC、我们是否有适用于此应用的参考设计?

感谢您在高级方面的帮助!

此致、

Saqib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saqib、

    您能否为我提供 Atmel SAM A5D26的电压轨和负载要求?

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murthy、

    目前、我们所知道的就是 SAMA5D2数据表中的内容、我们没有任何其他详细要求。

    数据表: ww1.microchip.com/.../60001476A.pdf

    我们有什么可以解决第42页和43页上的典型电源轨和定序的问题吗?

    谢谢、
    Saqib
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saqib

    如果没有详细的电源树和定序、TPS65023是我们可以推广的最佳选择。 所有输出电压都是灵活的(HW 引脚束带或反馈电阻器)、排序可通过 RC 延迟或 I2C 针对非关键电源轨执行。

    如果没有您或终端客户提供的更简单的方框图/电源树、我需要额外的时间来详细查看 SAMA5D2数据表、以便为您提供特定于此处理器系列的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    有关要求、请参阅下面的。

    ATSAMA5D2x 的电源轨-以下值是典型要求的估算值

     

    开关:

    3.3V @ 0.15A VDD_IO *1*   

    1.35V @ 0.1A VDD_DDR *2*

    1.2V @ 0.35A VDD_CORE *3*

     

    LDO:

    1.8V/3.3V 30mA -对于 eMMC、电压由 PMIC 上的输入控制  

    3.3V @ 30mA *1*  

    软件控制2.5V @ 50mA 开/关  

     

     *X*表示电源轨之间的上电顺序,大约2ms。  

     

    电流解决方案可为开关提供2A、1.5A、2.5A 电流以及每个 LDO 提供300mA 电流。 我们不需要满足这些要求、但这是目前的替代方案、

     

     

    感谢你的帮助!

    最棒的

    Saqib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saqib

    正如您提到的离线、输入电压为24V、我们假设系统中有12V 电压轨。  

    由于电流要求较低、因此我建议使用 TPS65020 (DCDC1上的最大电流为1A)而不是 TPS65023 (DCDC1上的最大电流为1.7A)。

    注意:TPS65020的最大输入电压为6.5V、因此该设计可能需要前置稳压器在 PMIC 之前从12V 降至6.5V。

    为了匹配所需的电压、引脚搭接:

    • DEFDCDC1 = VCC (3.3V)
    • DEFDCDC2 =电阻分压器以获得1.35V 电压
    • DEFDCDC3 = GND (1.3V)或者电阻分压器的电压为1.2V
    • LDO1/2 =由 I2C 设置(对于 eMMC 和需要50mA 电流的 SW 控制 LDO、默认情况下需要禁用)
    • VRTC = 3V 额定电压(列为20mA 输出,因此请确认这将满足序列*1*的3.3V、30mA 要求)

    如果此建议遗漏了任何硬性要求、请通知我。

    如果客户需要宽输入电压器件、我建议您查看符合汽车标准(并支持高达30/40V 输入电压)的 TPS433x 器件之一。