This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3281:直接为输出端供电

Guru**** 2901960 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621829/lm3281-powering-directly-to-the-output-side

器件型号:LM3281

我在设计中使用的是第三方模块、其中包括一个 TI LM3281、用于将5V 电压调节到3.3V 直流电压。

原理图的这一部分非常简单、如下所示:

模块供应商似乎暗示我们可以通过直接连接到上述 VDD33的引脚直接向3.3V 网络提供模块。

但是、如果这是可能的、还是不可能的、有些用户显然已经损坏了模块的运行方式(VDD33的3.3V 稳压电源、而+5V 输入悬空)、但对其他用户来说、它可以正常工作。 至少这种做法似乎是不好的。

在 MODE、EN 和 Vin 悬空时、通过将外部稳压的3.3V 电压馈送到 VDD33来运行电路是否会损坏此电路?

如果这确实导致了问题、您可以建议一种解决方案、以实现从~ 5V 或外部稳压3.3V 的电压安全地为其供电吗? 保持尽可能低的电流消耗非常重要、因此我们希望从3.3V 引脚供电并避免旁路模式。

我知道移除 R10零欧姆电阻器是最好的选择 、但这是一个教育系统、因此要求用户根据其供电方式焊接/拆卸 SMD 电阻器是不可能的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、从稳压器的输出端为任何稳压器供电是一个不好的主意。  从输入到开关引脚有一个寄生二极管

    将在该配置中打开并可能导致损坏。

    从两个电源供电的最简单方法是使用简单的二极管或连接。  

    但是、这也会导致二极管压降、从而导致电源轨中的压降。

    您可能还会看到一些 TI 的"ORing"控制器、例如 LM5050或类似控制器。