This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TPS23861:Tps23861工作不正常、电源出现故障

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621796/starterware-tps23861-tps23861-is-not-working-properly-and-the-power-supply-is-faulty

器件型号:TPS23861

工具/软件:Starterware

现在客户有一个大规模生产项目- 24个 POE 交换机、概率问题(端口不供电)、重启时、有些可以正常工作、有些仍然有问题。现在读取寄存器、如下所示(在 exe2e.ti.com/.../poe-register.pptxceptional案例中)。请帮助分析、原因是什么。 谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我们的 PSE 专家已收到通知。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我查看了您的寄存器文件、有几个问题需要与您澄清。 您能否确认不起作用的端口号? 根据寄存器状态、我想端口8、13、14、15、16未开启。 您能否仔细检查这种情况是否正确? 此外、哪个寄存器读出"故障"、写"en"? 您是否还可以让它们读取所有端口的寄存器0x11、0x12和0x14? 谢谢。

    此致、
    一分钱