This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:设置充电电流阈值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621781/bq24196-setting-recharger-threshold

器件型号:BQ24196

尊敬的 TI 员工

我知道充电电流阈值可由 REG04 (位0)设置。  它具有"0 - 100mV" 和" 1 - 300mV"   

问题是如何将充电电流阈值设置为其他值,例如500mV 或700mV 或....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq24196上的电池再充电阈值固定为100mV 或300mV。 对于该器件、没有其他用于该阈值的选项。