This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bqProduction 设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQPRODUCTION, BQSTUDIO, EV2400, BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602580/bq40z50-r1-bqproduction-setup

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQPRODUCTIONBQSTUDIOEV2400BQMTESTER

先生们:

我在开始使用 bqProduction 系统和 bq40z50-R1电量监测计时遇到问题。

我已经使用 bq40z50-R1开发了一个电池组、并且能够使用 bqStudio 对其进行成功编程和校准。 我正在尝试转换到 bqProduction 环境以进行生产编程和校准。  使用 HPA495高级多测试仪、我创建了一个用于执行生产测试的固定装置。  当我使用已知良好的电路板(使用 bqStudio 编程)启动 bqProduction 程序时、我会收到消息"command channel not found"。  我已经检查了固定装置的接线、以验证其与应用手册中所示的相同。

在使用 HPA495或 bqProduction 对电路板进行编程和校准之前、是否需要对其进行一些准备工作?

此致、

George W. Mortimer、PE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在寻找有关此问题的答案。 我目前正在使用日期为2015年10月6日的版本。  有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉 George、这肯定是从裂缝中滑下来的。 您可以尝试使用此版本...www.ti.com/.../sluc574
    显示为2016年4月4日。 同时确保在测试时未启动 bqstudio 实例。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我尝试加载 日期为4/4/16的 bqProduction 1.0.9安装程序。

    现在、当我在电路板已连接的情况下启动 bqProduction 程序时、我看到适配器已确认、但未选中"Cal board Found (找到校准板)"框、我无法使 LED 闪烁、并且我无法向电路板获取任何电压以设置电压校准值。  在初始设置中是否仍然缺少某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这次、我尝试从测试装置中取出 HPA495板、并将其直接用手连接到测试板。  我仍然得到相同的结果。  我已经尝试过两种不同的 PCBA、这两种 PCBA 都使用 bqStudio 成功编程、但仍然没有发生任何情况。  还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治
    您是否正在使用 EV2300或 EV2400通信适配器? 将哪个版本的固件编程到适配器中? 您可以通过 bqStudio 仪表板面板看到这一点。 如果没有 HPA495电路板、您将无法使用 bqProduction、并且需要连接 SMBus 和 I2C 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEC、

    我使用的是 EV2300、版本3.1m。

    我将 SMB 和 I2C 线路连接到 HPA495。

    bqProduction 会显示已连接电路板、但在搜索已连接电路板时不会指示"找到校准板"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治
    我没有 bqMtester、因此 TI 的某个人可能需要帮助解决您的问题。 如果您可以附加该集的图片、那么我可能会看到有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了提及将 EV2300与3.1m 版本固件配合使用应该可以正常工作。