This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776和 OPV 的启动问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621760/lm2776-startup-problems-with-lm2776-and-opvs

器件型号:LM2776

您好!

在过去、我使用了很多 LM2776电荷泵。 在最近的一个项目中、我使用 LM2776将+5V 转换为-5V、并将两个电压应用于三个 LT1994CMS8 OPV。

LM2776的输出降至+720mV。 这种行为在过去的极少数情况下也是如此。  

当我通过 OPV 的使能引脚禁用三个 OPV 中的两个时、-5V 出现、然后我也可以启用其他两个 OPV。 对于其他项目、我增加了输出电容器、并且能够消除这种影响。 到目前为止、我对这一改进不幸运。

在各种布置中、我假设 LM2776在 LM2776达到其标称电压之前输出端存在一定电压时会出现问题。 如果直接连接到 OPV 的电源轨、这种情况并不少见。 如果我串联30R 电阻器、LM2776输出电压即使在默认启用所有 OPV 时也会启动。 但是、这只是一个黑客攻击、因为当时有大约1、5V 的压降。

当连接一个低压降稳压器时,例如-4V 稳压器,该稳压器随后被用来驱动 OPV,LM2776在任何时候都能很好地工作...

我现在的问题是:这是 LM2776的常见行为吗?是否有可能将其删除?

此致

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有可以共享的 Vin、Vout 和 EN 波形?

    是的、某些器件在启动到预偏置或其输出由外部电路驱动时可能不喜欢它。

    此外、还有 LM27761、其中包括 LDO。