This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3632A:上电序列

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621798/lm3632a-power-up-sequence

器件型号:LM3632A
主题中讨论的其他器件:LM3632

客户 对 LM3632的 I2C 有一个问题。

客户将使用1.8V 作为 I2C 上拉电源、并在待机模式下拉至零。

因此、它们将从待机模式到 LCD 打开的电源序列。

VBAT 已应用、

首先向 I2C 上拉电阻施加1.8V 电压、然后在1ms 后将 EN 信号施加为高电平。

请告诉我是否有需要修复的问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 EN 引脚为低电平、则所有寄存器值均复位为默认值(关断模式)。 待机模式表示 EN 引脚为高电平。
    如果您希望在从工作模式切换到待机模式后保持寄存器数据、EN 引脚需要保持高电平。 在待机模式下、I2C 引脚可以处于任何状态。
    只要在序列完成后通过 I2C 接口写入任何非默认寄存器数据、建议的序列就会起作用。

    此致、
    Angelos