This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:EMI 问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621797/bq25700a-emi-problem

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1

可能涉及的对象:

我们正在使用 bq25700A 芯片开发具有内置充电器的电池。 电量监测计为 bq40z50-R1。 输入电压为15V、输出电压为12V~16.8V (4S1P 锂离子电池)。 我们进行了 EMI 测试、但失败了。  

我们尝试了两个版本的原理图/布局、均遵循 TI 设计:

bq25700A 数据表上的原理图;

2. bq25700AEVM TI 设计的原理图。

布局仅遵循一般规则。

大家对降低 EMI 有什么建议吗? 随附了我们的当前原理图(基于 EVM 设计)。

非常感谢!

陈家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般规则可以遵循 bq25700A 产品文件夹中的 bq2470x 布局指南行。

    除此之外、我将向您发送一封电子邮件。