This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:使用 TSX IO 驱动 LED

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621462/bq40z60-driving-led-with-tsx-io

器件型号:BQ40Z60

我有一个具有 BQ40Z60的定制板。

我尝试使用 TS1驱动 LED、并在电池充电时让 LED 闪烁。 我希望 LED 在电池未充电时熄灭。 LEDCHG 位被置位。

问题:

每当电池充电时、我都会得到所需的结果-连接到 TS1的 LED 闪烁。 但是、当电池未充电时(充电器断开或 RSOC 为100%时)、TS1驱动的 LED 将稳定亮起。 我看到评估套件具有一个用作下拉电阻的10k 热敏电阻。 因此、我添加了10k 接地端以下拉 TS1引脚。 这会关闭 LED、但充电时闪烁不再工作。

到底发生了什么以及如何修复此问题请参阅 srec 和原理图。

谢谢、

Juwan

 e2e.ti.com/.../firmware_5F00_08292017.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juwan、
    您是否按照技术参考手册第6.2.6节中的说明正确配置了监测计的 LED
    www.ti.com/.../sluua04d.pdf
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我看到我配置的 LED 支持值错误。 修复后、充电时的闪烁开始使用10k 下拉电阻器。

    我假设有必要使用下拉电阻器?

    谢谢、

    Juwan