This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40056:TPS40056的启动波形

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40056, TPS40055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603073/tps40056-startup-waveform-of-tps40056

器件型号:TPS40056
主题中讨论的其他器件: TPS40055

亲爱的、大家好

客户正在使用 TPS40056进行评估。
它们的电路通过在外部输入 EA_REF 电压来实现可变输出电压。


在启动时观察波形时、他们观察到 VOUT 为1.5V 或更低时出现以下问题。
- HDRV 脉冲宽度约为50ns
LDRV 上升时没有死区时间。
在正常波形中未观察到相关波形。 它仅在启动时发生。


尽管怀疑输出电容器的充电电流、但即使输出电容器的电容非常小、也会观察到相同的波形。
请告诉我原因和措施。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、

    请与我们分享输入电压和负载电流条件。

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Juan Paulo - San、

    电源的输入电压为24V。
    负载未连接、即使仅使用电容器也可能发生。
    发生时的操作如下。
    首先、从0V 输入释放 SS 引脚。
    同时、EA_REF 逐渐增加、单位为33mV。
    客户会减慢因 SS 电压上升而导致的 EA_REF 上升速度。
    在这种情况下发生了一种现象。

    谢谢、Masami M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Juan Paulo - San、

    我检查了 TPS40055的工作情况、因为 TPS40056上没有 EVM。
    因此、我确认 TPS40055EVM - 001中也会发生同样的现象。
    下面附上了这些波形。


    绿色-- TP9 (输出电压)
    蓝色-- TP 7 (SW)
    浅蓝色- TP4 (HDRV)
    紫色-- TP 5 (LDRV)

    电源使用稳压电源。 我在无负载的情况下进行测量、EVM 未经修改。
    请调查。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关该应用的更多详细信息。

    假设计时电阻器 RT 值为150kOhm、则开关频率设置为300kHz。

    对于1.5V 输出 电压和24V 输入电压、开关所需的占空比为1/24 (无损情况)=4.2%

    正常运行期间、300kHz 周期为3.3 μ s * 0.042 = 140ns 导通时间。

    但是、在软启动期间、需要更短的导通时间、这可能比控制器部分产生的时间短。

    接近正确运行的一种方法是通过提高计时电阻器值来降低运行频率。

    作为一个实验、我尝试将频率降至100kHz、并意识到这样做会影响适当的电感器值和应用中的许多其他组件值。 但为了 实现所需的最低 Vout、可能需要较低的开关频率。

    对于控制器、由于取决于 MOSFET 选择、因此很难保证最短导通时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alan - San、

    感谢你的答复。
    缩短导通时间的方法是降低开关频率、但我担心在软启动期间会出现类似的波形。
    客户担心的不是缩短导通时间。
    从高侧 FET 关断到低侧 FET 导通的时间之间看不到死区时间。
    因此、他们担心高侧 FET 和低侧 FET 之间存在直通电流的风险。
    请给我建议。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alan - San、

    感谢您的支持。
    请告诉我您对该案例的调查情况、即软启动时没有死区时间的周期。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michino-San、

    您的应用中需要支持的占空比非常小,接近器件的最小导通时间规格。现在,在转弯期间需要更低的导通时间,这可能是您在波形中看到的原因。
    您能否将开关频率更改为100KHz 并验证驱动器。

    ----阿姆布雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Ambreesh-San、

    感谢你的答复。
    我使用 TPS40055EVM 将开关频率更改为100KHz 并测量观察结果。
    现在、请给我一些时间、因为我无法花时间进行测量。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ambreesh-San、

    感谢您的支持。
    在为 Vin 提供12V 电压的条件下、将 TPS40055EVM 的开关频率更改为100kHz 时、这种现象消失了。
    但是、客户的 Vin 输入电压为24V。
    由于 TPS40055EVM 输入电容器的绝对最大额定值为16V、因此我们通过为 Vin 提供15V 电压来观察。
    在这种情况下,有人指出出现了一种现象。

    请给我建议。

    谢谢、Masami M.