This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:有关 bq501210的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621717/bq501210-questions-about-the-bq501210

器件型号:BQ501210

您好、TI、

我叫 Lukas schwörer,我必须在学业结束后的第二年做一个技术员工作。 我的主题是无线充电。
我将在一个外壳中开发三个具有一个功率级(5W、10W、15W)的发送器/接收器单元。 我注意到了 bq501210、现在有几个问题...

15W 传输 IC 是否也可以接收5W 的服务?
如何使用 i2c 接口、是否需要特定软件?
我可以使用 i2c 设置/读出什么?

非常感谢。


来自德国的问候

Lukas Schwörer í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lukas
    我将与您离线联系、以了解该器件。