This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:直流/直流转换器项目

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604257/lm5122-q1-dc-dc-converter-project

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

您好!
我正在使用 LM5122设计直流/直流转换器、具有以下特性:
VIN=(32~~44)[V]、Vout=48[V]、输出电流=18A。
我想知道规范需要多少个阶段。除此之外、您(TI)拥有用于 LM5122的设计计算器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    遗憾的是、LM5122没有设计计算器。 对于许多应用、可以使用 WEBENCH、数据表中显示了设计公式。

     四相设计可能是最容易找到尺寸合理的组件。 虽然不是确切的规格、但此 参考设计 可能是一个良好的起点。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我仍在使用四相转换器、我想知道是否需要在 OPT 和 Vcc 引脚之间进行转换、如果需要、如何选择它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表中的图34吗? 从器件2需要设置 OPT=VCC、所有其他三个(主器件、从器件1、从器件3)需要设置 OPT=GND。